额定载荷

确定球面滑动轴承和杆端关节轴承的额定载荷尚无标准化的方法,也没有标准化的定义。 由于不同的制造商对额定载荷的定义各不相同,因此无法将一个制造商生产的轴承的额定载荷与另一制造商公布的额定载荷进行直接对比。

基本额定动载

我们采用基本额定动载荷 C 以及其他相关系数,确定球面滑动轴承和杆端关节轴承的基本额定使用寿命。 通常,它代表球面滑动轴承或杆端关节轴承在滑动接触面(图 1)之间有移动时,在室温下所能承受的最大载荷。 任何应用场合的最大载荷,应始终与所需额定寿命联系起来加以考虑。 产品表中所示的基本额定动载荷基于特定载荷系数 K(表 1)和有效的滑动表面投影面积。

基本额定静载

基本额定静载荷 C0 代表在滑动接触面(图 2)之间无相对运动时,球面滑动轴承或杆端关节轴承可承受的最大允许载荷。
对于球面滑动轴承,基本静载荷额定值表示轴承在室温下所能承受的最大载荷,而不致于发生不允许的变形、破裂或损坏。

这里引用的SKF球面滑动轴承的基本额定静载荷,基于特定静载荷系数K0表 1)和滑动面有效投影面积。 假设轴承得到充分的支承。 为充分发挥球面滑动轴承的额定静载荷值,一般需要采用以高强度材料制造的轴和轴承座。 处于动载荷下的轴承,如同时还承受额外的重冲击载荷,那就必须考虑基本额定静载荷值。 这类情形下的总载荷不能超过基本额定静载荷值。

对于杆端关节轴承,室温下轴承座在受到沿杆轴方向作用的恒定载荷时的强度是决定因素。 基本额定静载荷值代表了至少 1.2 倍于杆端关节轴承座材料在上述条件下屈服强度的安全系数。
SKF logo