轴承当量静载荷

如球面滑动轴承和杆端关节轴承承受的是静载荷或者非常微小的对中运动,则允许的载荷不受磨损限制,而是受滑动接触层的强度或杆端轴承座强度的限制。

如实际载荷为联合载荷,则必须计算当量轴承静载荷。 对于径向和角接触球面滑动轴承,可以使用以下公式进行计算

P0 = y Fr 



对于推力球面滑动轴承,可以使用以下公式进行计算

P0 = y Fa


P0=轴承当量静载荷 [kN]
Fr=载荷的径向分力 [kN]
Fa=载荷的轴向分力 [kN]
Y=取决于轴向对径向载荷比 Fr/Fa的载荷系数
  • 对于需维护的球面滑动轴承和 SKF Explorer 探索者钢/钢轴承(图表 1)
  • 对于免维护的径向球面滑动轴承(图表 2
  • 对于角接触球面滑动轴承(图表 3
和取决于轴向对径向载荷比 Fa/Fr 的载荷系数
  • 对于推力球面滑动推力轴承(图表 4
SKF logo