载荷

考虑载荷时,需要区分:
  • 载荷方向
    • 径向载荷 (图 1)
    • 轴向载荷 (图 2)
    • 联合(轴向和径向)载荷(图 3
  • 载荷类型
    • 动载,即,承载轴承内有相对滑动
    • 静载,即,承载轴承内无相对滑动
  • 载荷情况
    • 恒定载荷(图 4),即,施加载荷的方向不变,并且轴承上某一部位(负载区)始终处于该载荷之下 
    • 交变载荷(图 5),即,载荷方向是变化的,导致轴承内相对位置的各个区域交替负载和卸载。
径向载荷(图1)是垂直作用于轴承轴线方向的载荷,轴向(推力)载荷(图2)是指沿轴承轴线方向作用的载荷。 联合载荷(图3)由径向载荷和轴向载荷组合而成。
恒定载荷(图4)是指作用方向不变的载荷,即轴承的某一部位(载荷区)始终处于该载荷之下。 交变载荷(图5)是指作用方向反复变化的载荷,使轴承中相反位置的载荷区不断处于负载和卸载的交变之中。
动载荷(图6指当承载的轴承发生滑动时的载荷。 这会引起轴承磨损。 轴承静载荷(图7)指当轴承中没有发生运动时的载荷,即使载荷的大小和/或方向并非恒定不变。 在静载荷下,轴承或杆端关节轴承的材料强度是限制因素。 振动或高频交变载荷被看作是动载荷的特例,在这类情况下,材料疲劳可能是又一失效标准。
SKF logo