应用示例

悬浮式屋顶

德国慕尼黑奥林匹克体育场悬顶建筑这一举世闻名的独特应用中就采用了 SKF 钢/钢径向球面滑动轴承(图 1图 2)。 这个屋顶是一个网状结构,采用大量带预应力钢索构造而成。 整个网状结构的各个节点必须保证无力矩。 这正是225个,内径为160—300mm的标准SKF钢/钢径向球面滑动轴承的用武之地。 这些节点均处于静载状态,但必须能够承受屋顶构造的偶然晃动。
尽管SKF钢/钢径向球面滑动轴承通常并非免维护,但这些特殊的轴承从1972年该建筑落成后从未进行过补充润滑。
还有什么比这更能证明其耐久性和可靠性?

压路机铰接关节

在压路机前、后碾轮之间的铰接关节上使用SKF球面滑动轴承(图 3图 4)便能灵活操纵压路机。 这个关节必须可以承受非常重的径向载荷和高振动水平。 由于其所处的位置,这些轴承会接触到各种污染物,包括尘土、水和热柏油,这会加速轴承提前磨损和腐蚀。
SKF 免维护球面滑动轴承有助于消除再润滑的需求,同时降低拥有总成本。

卡车双轴支架

当卡车在高低不平的道路上或是非道路工况下行驶时,安装在卡车双轴支架上的SKF球面滑动轴承配置能够在卡车的两根轴之间形成均匀的载荷分布(图 5, 图 6). 这一轴承配置可承受重载荷,并且根据不同的条件,承受重冲击载荷和频繁的摆动运动。
这些轴承位于轮毂后方非常难以接触的位置,所以就必须不惜一切代价地避免突发轴承损坏或故障,必须立即在路边维修的状况。 一对背对背配置安装的 SKF 角接触球面滑动轴承有助于预防此类紧急情况。 这些轴承可以承受卡车行驶中所有严酷的情况,并且易于安装和维护。

水坝闸门

水坝闸门和其它堰坝的弧形闸门最适合安装大尺寸的 SKF 免维护球面滑动轴承(图 7图 8)。 此类应用非常多,如今已逾3 000项。
作为主轴承,它们能够弥补因水坝闸门热胀冷缩和弹性变形,以及地基下沉引起的轴不对中(对中误差)。 这些轴承可以应对由水压产生的重径向载荷以及因支撑臂位置倾斜而导致的轴向载荷。
此外,SKF球面滑动轴承不仅能够在静态条件下用作重载轴承,还能用于频繁工作的启闭机、柱塞缸和翻板门上的连接附件。

液压缸和汽缸

SKF 钢/钢和钢/铜杆端关节轴承经常用于液压缸和汽缸中(图 9图 10)。 这些轴承作为缸和附件之间的连接件,能够传递重型机械载荷。
液压缸(例如:按照 ISO 8132)经常配备带阴螺纹的钢/钢杆端关节轴承,可将其固定(压入)在一端,另一端则安装带焊接杆的钢/钢杆端关节轴承。
这类液压缸在所有建筑设备、农业机械、起重设备和百叶窗、回收站压缩机以及其他重载操纵设备内都可以找到。
在正常压力达到 1 MPa 水平的气缸中,通常会在活塞杆末端使用钢/铜杆端关节轴承和免维护杆端关节轴承。 而在另一端则会使用带焊接杆的 SKF 杆端关节轴承。

报纸传送带

生产报纸时,不仅在印刷过程中,速度和灵活性是关键,配送过程亦是如此。 若要确保准时送交报纸,从印刷机到装卸台之间的传送系统是一个非常重要的部件。
循环输送机链就是这样一种系统。 它由大量链节组成,实现所需的速度和灵活性。图 11图 12 所示的这个应用场合中包含1 000多个采用钢/PTFE烧结铜滑动接触面组合的SKF免维护球面滑动轴 承。 这类轴承在投入运行多年来均未经过维护。
SKF logo