配置及其轴承类型

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

轴承配置用于支撑和固定轴(径向和轴向),相对于轴承座等其他部件而言。 通常需要两个轴承支撑固定一个轴。 根据特定需求(如刚度或载荷方向),一个轴承支撑可包括一个或多个轴承。
由两个轴承支撑组成的轴承配置为:
  • 固定端与非固定轴承配置
  • 预调整的轴承配置(两端固定)
  • 浮动式轴承配置
矩阵 1 [PDF]提供各种轴承类型对于不同轴承配置适用性的概览。
单个轴承配置仅由一个轴承构成,支撑径向、轴向和力矩载荷。

固定端与非固定轴承配置

在固定端/非固定轴承配置中(图 1):
  • 固定支撑提供轴相对于轴承座的轴向位置。
  • 非固定支撑承受当轴相对于外壳的热膨胀改变两个轴承间距离时所产生的轴向位移。 此外,它还可以弥补对两个轴承间距离产生影响的部件公差累积。
固定支撑的轴承

可适应组合(径向和轴向)载荷的径向轴承用于固定轴承支撑。 其中包括:

用于固定支撑的轴承组合

固定轴承支撑可由组合轴承构成。 例如(图 2):

  • 为承受径向载荷,应使用一个套圈不带挡边的圆柱滚子轴承。
  • 为提供轴向定位,应使用深沟球轴承、四点接触球轴承或一对角接触球轴承。

轴向定位轴承的外圈必须可沿径向自由运动,且不能被夹住。 否则,该轴承可能会承受无意的径向载荷。

非固定支撑的轴承

有两种方式可以承受非定位轴承支撑的轴向位移:

  1. 使用能在轴承内部产生轴向位移的轴承类型(图 3):

    当这些轴承旋转时,它们可适应轴向位移且几乎不会引起轴承配置上的轴向载荷。 如果两个轴承圈要求采用过盈配合,您应当使用该解决方案。

  2. 在一个轴承圈及其底座之间采用松配合。 合适的轴承类型包括: 轴承在其底座上的轴向运动会导致轴向载荷,可能对轴承使用寿命产生影响。

使用其他轴承类型时,您可能需要考虑额外的设计考量。

轴承支撑的典型组合

在众多固定端和浮动端的轴承组合中,以下是最常见的。

为使轴向位移处于轴承内部的轴承配置

限制角对中误差发生的传统轴承配置包括:

  • 深沟球轴承/圆柱滚子轴承(图 4
  • 双列角接触球轴承/NU 或 N 型圆柱滚子轴承(图 5)
  • 配对单列圆锥滚子轴承/ NU 或 N 型圆柱滚子轴承(图 6
  • NUP设计圆柱滚子轴承/NU设计圆柱滚子轴承(图7
  • NU 型圆柱滚子轴承和四点接触球轴承 / NU 型圆柱滚子轴承(图 8

可抵消更多不对中的 SKF 自调心轴承系统包括:

  • 球面滚子轴承/ CARB 圆环滚子轴承(图 9
  • 自调心球轴承/ CARB 圆环滚子轴承

为使轴向位移处于轴承圈及其底座之间的轴承配置

  • 深沟球轴承/深沟球轴承(图 10
  • 用于轴承两端的自调心球轴承或球面滚子轴承(图 11
  • 配对单列角接触球轴承/深沟球轴承(图 12

预调整的轴承配置

在经调整的轴承配置中,轴在一个方向由一个轴承支撑来轴向定位,在反方向则由另一个轴承来轴向定位(交叉定位)。 经调整的轴承配置要求在安装时适当地调整游隙或预载荷。

这些轴承配置通常用于短轴,其热膨胀影响不大。 最合适的轴承是:

浮动式轴承配置

在浮动式轴承配置中,轴采用交叉定位,但在两端位置之间可以轴向运动一段距离(即“浮动”)。 当确定所需的“浮动”距离时,需要考虑对两个轴承间距离产生影响的轴相对于外壳的热膨胀以及部件的公差。

通过这种配置,还可以用其他部件(如双螺旋齿轮)将轴轴向定位。 最常见的轴承有:

  • 深沟球轴承(图 15
  • 自调心球轴承
  • 球面滚子轴承(图 16
  • NJ 型圆柱滚子轴承,镜像,带偏移环(图 17
SKF logo