轴承选择流程

在为任何目的选择轴承时,您从根本上想要确认的是可以实现所要求的设备性能等级 - 同时以尽可能低的价格。 稳健性也非常重要,因为您可能无法精确地知道设备所处的装配、运作和维护状态,事实上这也可能随着时间而改变。

除了轴承额定寿命外,当您在综合考虑轴承规格是否适用于应用时,也应当考虑如下关键因素:

  • 润滑剂和供给方法
  • 轴和轴承座公差配合
  • 轴承游隙等级
  • 保持架的材料和引导方式
  • 尺寸稳定性
  • 精确度要求
  • 轴承密封
  • 安装方法和维护
为便于评估这些关键因素,我们推荐采用此选择流程:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
每个图标代表流程中的一个步骤。
该流程提供直接的步骤,并显示每一步之间的总体关系。 以这种方式清晰地定义和命名这些步骤,应该更容易找到特定话题的信息。 然而,您将发现一些相互依存的关系而需要您在这些步骤间前后往复。

SKF 支持

SKF 应用工程服务部门

SKF 应用工程服务部门提供专业知识以帮助和支持您满足技术需求。

凭借丰富的经验,并由广泛领域的全球专家网络提供支持,本地 SKF 应用工程师和原始设备制造商一起与终端用户共同协作以帮助和支持其应对挑战。

按照应用分析流程的每一个步骤执行并使用 SKF 专利的在线计算工具,SKF 应用工程师可以评估正确的轴承类型和大小以及诸如润滑、配合和密封等其他要求,从而获得合适的应用解决方案并实现可靠的旋转设备性能。 → 支持计算工具,如下。

如果您对轴承选择流程指南或产品章节中的信息有任何疑问或需要任何帮助,请通过您本地的 SKF 代表联系 SKF 应用工程服务部门。

支持计算工具

在应用分析和设计流程的早期,最初使用各种假设完成轴承选择,随着流程不断发展再加入额外的输入值以精调结果
有了我们的工程软件工具(图 1),SKF 可在整个流程中为您提供支持,从基于本章节及 skf.com 上其他章节中所提供公式的易于使用的在线工具到我们加入最新理论的超精密仿真系统。
在线工具

SKF 在线工程工具图 1)提供功能以:

  • 根据型号或尺寸搜索轴承数据
  • 计算出许多与轴承和应用相关的有用参数,包括轴承的基本额定寿命、SKF 额定寿命、最小载荷限制、轴/轴承座的公差和配合、再润滑间隔
  • 评估简单的轴承配置
  • 生成可在大多数商用 CAD 程序中使用的轴承和轴承座图纸
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick图 1)是一款轴承模拟软件,可根据相关应用要求和条件快速评估轴承配置设计及其现场性能。 除了在线工具提供的基本分析外,它还能使您确认轴承的载荷分布以及轴承刚性和间隙的影响。

SKF SimPro Quick 直观且便于快速学习,符合 SKF 应用分析和轴承选择流程,并且使您能够更大程度地利用 SKF 工程专业技术。 与 SKF SimPro 平台完全兼容,从而使您能够便捷地与您的 SKF 代表交流和讨论结果。

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert(图 1)是用于 SKF 应用工程社区的主流轴承应用程序。 它是一种精密的轴承模拟工具,能够分析多轴系统,分析层面比 SKF SimPro Quick 更深入。 它可提供丰富的功能,包括:
  • 一般工业应用中旋转分析所需的大部分建模功能
  • 适用于诸如游隙影响和详细的滚动接触压力分布等系统行为的广泛分析选项
  • 实验的设计(DOE)
SKF SimPro Expert 还具有为进一步分析添加高级模块的选项,例如带灵活支持的轴承性能的影响。

关于 SKF SimPro Expert 的更多信息以及它能为您提供何种帮助,请联系您当地的 SKF 代表。

SKF BEAST
SKF BEAST(轴承模拟工具)(图 1)是一款软件模拟工具,SKF 工程师可以通过该工具在几乎任何负载条件下研究机械子系统(例如轴承)内部详细的动态行为。

它是一种多体系统,特别关注瞬态条件以及具体的几何和接触,从而实现详细的分析,例如分析轴承保持架的行为及其磨损机理。

与传统的实物试验比较,它能在较短时间里“试验”新的概念与设计,并能得到更多的数据。

关于 SKF BEAST 的更多信息以及它能为您提供何种帮助,请联系您当地的 SKF 代表。


SKF 不断为其工程师和客户开发工程软件工具,以支持其获取技术、商业和环境最优的解决方案。
SKF logo