部件和材料

典型的滚动轴承包含以下部件(图 1):
  • 一个内圈
  • 一个外圈
  • 球或滚子,用作滚动部件
  • 一个保持架

SKF 能提供在一侧或两侧带有密封件或 防尘盖 的多种轴承类型。 两侧密封的轴承由原厂灌注润滑脂。 与外部密封相比,它们提供了既经济又节省空间的解决方案。

轴承套圈

滚动接触区域以及循环碾压的压力在轴承运行中导致轴承套圈疲劳。 为应对此类疲劳,必须对钢制轴承套圈进行硬化。

用于轴承套圈和垫圈的标准钢材为 100Cr6,其含有约 1% 的碳和 1.5% 的铬。

SKF 轴承套圈和垫圈以符合 SKF 规定的钢材制成。 它们包含能延长轴承使用寿命的所有特征。 根据特定的需求,SKF 可以采用不锈钢或高温钢。

滚动体

滚动体(球和滚子)在内圈和外圈之间转移载荷。 通常,滚动体与轴承套圈和垫圈采用同样的钢材。 根据需求,滚动体可以采用陶瓷材料制成。 带有陶瓷滚动体的轴承被视为混合陶瓷轴承,且越来越常见。

保持架

保持架的主要用途是:

  • 分离滚动体以减小轴承产生的摩擦热量
  • 使滚动体均匀隔开,以优化载荷分布
  • 在轴承的无载区引导滚动体
  • 对于分离型的轴承,在安装或拆卸其中一个轴承套圈时,可以把滚动体保持为一体

保持架径向定心(图 2)于以下任一位置:

  • 滚动体
  • 内圈
  • 外圈 

在滚动体上定心的保持架允许润滑剂轻松进入轴承。 在套圈上定心的保持架带来更高的引导精确度,通常用于必须承受轴承整体运动时产生的高速、高振动或惯性力的轴承。

主要的保持架类型有:

  • 冲压金属保持架图 3
    冲压金属保持架(钢板或黄铜薄板)重量轻且可耐受高温。

  • 机削金属保持架图 4
    机削金属保持架由黄铜、钢或轻合金制成。 其可承受高速、高温、高加速度和高振动。

  • 聚合物保持架图 5
    聚合材料保持架由聚酰胺 66(PA66)、聚酰胺 46(PA46)、聚醚醚酮(PEEK)或其他聚合物材料制成。 聚合物材料保持架良好的滑动属性几乎不会产生摩擦,因此可以允许高速。 在润滑不良的情况下,这些保持架可降低突发故障以及故障副作用的风险,因为它们可以在有限润滑条件下工作一段时间。

  • 支柱型保持架图 6
    钢制支柱型保持架是以销钉贯通带穿孔的滚子并且只用于大尺寸滚子轴承。 这种保持架的重量相对较轻,可以容纳大量的滚子。

整体式密封

整体式密封可大幅延长轴承的使用寿命,因为其将润滑剂保留在轴承内且将污染物拒之门外。 SKF 轴承可提供各种密封装置:

  • 防尘盖
    防尘盖和内圈之间有一条小缝隙。 带防尘盖的轴承(图 7)适用于相对清洁的工况,或鉴于速度或工作温度考虑必须低摩擦的应用。

  • 密封件
    带密封件的轴承是中度污染配置的首选。 在无法排除水分和湿气的情况下,通常采用接触式密封件(图 8)。 这些密封件与其中一个轴承套圈的滑动表面形成主动接触。 低摩擦密封件(图 9)和非接触式密封件(图 10)可承受与带防尘盖的轴承相同的速度,但密封效能有所改进。
SKF logo