轴向位移

CARB 圆环滚子轴承允许轴相对于座孔的轴向位移。 一个轴承圈的正常位置相对于另一个轴承圈的允许轴向位移受以下两个因素的限制:
  • 滚子组位移
    不对中和轴向位移会影响滚子在 CARB 轴承中的轴向位置(图 1)。 滚子不应从轴圈(图 2)侧面伸出或与扣环(图 3)及密封件接触。 要适应滚子和保持架组件的位移,轴承两侧需要有自由空间(→轴承两侧的自由空间)。
  • 充足的径向游隙
    CARB 轴承应始终在具有径向游隙的情况下运行。 滚子的轴向位置影响径向游隙。 CARB 轴承典型游隙窗口如图表 1 所示。图表中还展示计算示例 2 和 3(→ 计算许可轴向位移)。
允许的轴向位移为两者中较小的一项。
SKF logo