载荷


带保持架的轴承满滚子轴承
最小载荷

更多信息
→ 所需最低载荷

Frm = 0,007 C0

油润滑轴承:

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0,002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

进行计算

Frm = 0,01 C0

进行计算
在低温状态下起动或润滑剂粘度很高的情况下,可能需要更大的最小载荷,分别高于 Frm = 0,007 C0 和 0,01 C0
等效动载荷

更多信息
→ 轴承当量动载荷,P
P = Fr
等效静载荷

更多信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr

符号

C0
基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
Fr
径向载荷[kN]
Frm
最小径向载荷[kN]
P
等效动载荷[kN]
P0等效静载荷[kN]
n
转速 [r/min]
nr参考转速[r/min](→ 产品表
SKF logo