轴承当量动载荷

双列圆柱滚子轴承用作非定位端轴承时,



选择计算
如果内圈和外圈都带法兰的 NNUP 型圆柱滚子轴承用于在一个或两个方向上进行轴定位,应使用以下公式计算轴承当量动载荷:



Start calculation
当 Fa/Fr ≤ 0,1


Start calculation
当 Fa/Fr > 0,1
由于承受轴向载荷的圆柱滚子轴承只有在同时承受径向载荷时运行情况才令人满意,载荷比率 Fa/Fr不应超过 0.25。
SKF logo