载荷

最小载荷

更多信息 → 所需最低载荷


进行计算
等效动载荷

更多信息 → 轴承当量动载荷,P
浮动端轴承

P = Fr


定位端轴承

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa 不得超过 0,5 Fr

进行计算
等效静载荷

更多信息 → 轴承当量静载荷
P0 = Fr

符号

dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e限制值
= 0,3
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数(→产品表
n转速 [r/min]
nr
参考转速 [r/min](→ 产品表
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
Y轴向载荷系数
= 0,4
SKF logo