安装说明

关于四列圆柱滚子轴承,知识和经验特别重要。 各个部件必须按照正确顺序安装。 成套部件以字母标记(图 1)。 此外,轴承的所有部件均标有相同编号,这样如果几个轴承同时安装,也没有部件混淆的危险。 不过,内圈和内圈对可完全互换,不需要像外圈一样有相同的编号。
在大部分应用中,载荷是定向的,因此外圈只有大约四分之一承受载荷。 所以,外圈的侧面分为四个区,以 I 至 IV 标记。 载荷区 I 的标记还同一条通过外圈外表面的线相连。
轴承第一次安装时,通常将 I 区放在载荷作用方向上。 根据运行条件,外圈应在使用一段时间后转动 90 度,使新区承受载荷。 建议的时间为大约 1000 个工作时,而且应检查轴承。 转动应在适当的轧辊更换时进行。
如果没有熟练的技术人员安装轴承,最好请求 SKF 维护人员的协助,特别是在安装大型轴承时。 根据请求,SKF 可提供安装服务的详细信息。
详细安装说明也同所有轴承一起提供。
SKF logo