设计及变型

圆柱滚子推力轴承刚度高且只需很小的轴向空间。 它们是分离型的,这意味着轴圈、座圈以及圆柱滚子-保持架组件都可以单独安装。
圆柱滚子推力轴承带一列或两列滚子(图 1图 2)。 811 和 812 系列轴承主要用于推力球轴承的承载能力不足的工况。
单向圆柱滚子推力轴承
标准的圆柱滚子推力轴承为单向轴承(图 1图 2)仅可承受单方向的轴向载荷。
双向圆柱滚子推力轴承
双向圆柱滚子推力轴承可以承受双向的轴向载荷。 双向滚子推力轴承由两个圆柱滚子-保持架组件、两个轴承垫圈和一个中间圈组合而成。 根据设计的不同,中间圈可以是轴引导或轴承座引导(图 3图 4)。

中间圈的表面光洁度和硬度必须与轴承垫圈相同。 SKF 不提供中间圈,但是可根据要求提供材料技术参数和尺寸数据。

有关更多信息,请参见轴承配置的设计
组件
SKF 可单独提供圆柱滚子推力轴承的组件(图 5图 6图 7)。 这些组件列在产品表中,包括:
  • 圆柱滚子-保持架组件(前缀 K)
  • 轴圈(前缀 WS)
  • 座圈(前缀 GS)
以下应用工况可能需要单个组件:
  • 相邻机器部件表面可以作滚道使用且需要低轴向截面高度的轴承配置。
  • 需要其它的圆柱滚子-保持架组件和垫圈组合,如两个轴圈或座圈。

轴承垫圈

SKF 提供不同设计和不同系列的轴承垫圈。 如果相邻组件不可用作滚道,则需要使用轴承垫圈。 适用的垫圈见产品表

轴圈(前缀为 WS)和座圈(前缀为 GS)由硬化的高碳铬轴承钢制成。 滚道表面经过精磨。 轴圈具有磨削孔,而座圈具有磨削的外表面。 因此,SKF 建议在需要轴承垫圈精确对中的 11 种高转速工况下使用这些垫圈。

LS 系列通用垫圈可用作 811 系列轴承的座圈或轴圈。 这些垫圈适用于轴承垫圈无需精确对中或者低转速的工况。

有关 LS 系列垫圈的更多信息,请参见滚针推力轴承
保持架
根据不同的轴承系列或尺寸,SKF 圆柱滚子推力轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。

滚动轴承通常使用的润滑剂对保持架没有任何损害。 然而,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不良影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo