载荷


最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷

Fam = 0,0005 C0 + A

进行计算

轴承
当量
动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷,P
P = Fa
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = Fa

符号

A最小载荷系数(→产品表
C0基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
Fa
轴向载荷 [kN]
Fam
最小轴向载荷 [kN]
n转速 [r/min]
P等效动载荷[kN]
P0等效静载荷[kN]
SKF logo