滚针/角接触球轴承

滚针/角接触球轴承

SKF 供应滚针/角接触球轴承,无密封两个系列:

  • NKIA 59 系列(图 1),轴承能承受一个方向的轴向载荷
  • NKIB 59 系列(图 2),轴承能承受两个方向的轴向载荷

这些组合轴承:

  • 由径向滚针轴承和角接触球轴承组成
  • 承受由滚针轴承导致的重径向载荷
  • 适应轻轴向载荷,由角接触球轴承承载
  • 低截面轴承
  • 可以高速运行
  • 均为分离型轴承,即内圈能够与外圈、滚动体和保持架组件分开安装
  • 可根据应用
    进行润滑脂或油润滑在用润滑脂润滑时,在安装前,滚针和角接触球轴承应填满相同的润滑剂。
NKIA 系列轴承
  • 可以在一个方向上承受轴向载荷(图 1),因此只能将轴定位在一个方向上
  • 可以背对背(图 3)地安装在短轴上和由于热膨胀导致的长度变化相对较小的地方
NKIB 系列轴承
  • 可以在两个方向上定位轴(图 2) 
  • 轴承内部游隙在 0,08 和 0,25 mm 之间
  • 有一个两件式内圈,以方便安装
    安装内圈时,重要的是两个组件彼此轴向夹紧。
  • 有内圈,不能与另外一个看似相同的轴承互换(在一起供应)
再润滑功能

所有组合轴承的滚针轴承在外圈中都有一个带有一个润滑孔的环形润滑槽。

保持架

SKF 滚针/角接触球轴承配有表 1所示的保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo