滚针/圆柱滚子推力轴承

SKF 在 NKXR 系列(图 1)中提供滚针/圆柱滚子和推力轴承。

这些组合轴承:

  • 由径向滚针轴承和圆柱滚子推力轴承
    组成圆柱滚子和保持架推力组件与 811 系列相同。
  • 交付时不带内圈
  • 在轴不能硬化和研磨的应用中,(图 2),可以与内圈组合,必须单独订购(→产品表
  • 可以承受一个方向的轴向载荷
  • 只能将轴定位在一个方向
  • 可以背对背(图 3)地安装在短轴上和由于热膨胀导致的长度变化相对较小的地方
    对于这些类型的配置,SKF 建议用杯形弹簧(Belleville 垫圈)预紧推力球轴承。 如果其中一个推力轴承无载荷,则弹性预紧可协助防止钢球滑动。 预紧也能提高推力球轴承的性能并降低噪音水平。
NKXR 系列轴承
  • 是可分离的(图 1
  • 可以与圆柱滚子、保持架推力组件和轴圈分开安装
  • 应该使用油润滑的,因为油有助于足够的润滑剂供应到轴承
  • 标准版本无钢化盖板
  • 对于带有型号后缀 Z 的轴承有钢化盖板(图 4),
    • 没有润滑孔
    • 在圆柱滚子推力轴承的轴圈上延伸
    • 它牢固连接在嵌入滚针轴承外圈的轴承座圈上
    • 使这些轴承不可分离
密封解决方案

SKF 在轴承的推力部分(图 4,型号后缀 Z)上提供部分滚针/圆柱滚子推力轴承,封盖式冲压钢盖。 不带润滑孔的防尘盖,构成间隙式密封件,可防止轴承中的润滑脂流失。

当封盖式轴承必须在某些条件下运行时,如非常高的速度或高温,某些润滑脂可能会泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。

闭式轴承的润滑脂

型号后缀 Z 的组合滚针轴承的推力部件在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂(表 1)。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑(→ 进行计算)。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 (表 1)润滑脂。

再润滑功能

所有组合轴承的滚针轴承在外圈中都有一个带有一个润滑孔的环形润滑槽。

保持架

SKF 滚针/圆柱滚子推力轴承配有表 2所示的保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo