载荷

滚针/角接触球轴承

滚针轴承角接触球轴承
最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷
Frm = 0,02 C
等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷
P = FrP = Fa

Fa 不得超过 0,25 Fr

等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = FrP0 = Fa

Fa 不得超过 0,25 Fr


符号
C基本额定径向动载荷 [kN](→ 产品表
C0基本额定静载荷 [kN](→ 产品表
dm
轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Fam 
最小轴向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
n
转速 [r/min]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
滚针/推力球轴承

滚针轴承推力球轴承
最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷
Frm = 0,02 C
等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷
P = FrP = Fa
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr



P0 = Fa




符号
A最小载荷系数(→产品表
C基本额定径向动载荷 [kN](→ 产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Fam 
最小轴向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
n
转速 [r/min]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
滚针/圆柱滚子推力轴承

滚针轴承圆柱滚子推力轴承
最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷
Frm = 0,02 CFam = 0,0005 C0 + A
等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷
P = FrP = Fa
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr




P0 = Fa

符号
A最小载荷系数(→产品表
C基本额定径向动载荷 [kN](→ 产品表
C0基本额定轴向动荷载 [kN](→ 产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Fam 最小轴向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
n转速 [r/min]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo