滚针/推力球轴承

SKF 提供两个系列的滚针/推力球轴承:
  • NX 系列(图 1),带满装推力球轴承
  • NKX 系列(图 2),带有带保持架的推力球轴承

这些组合轴承:

  • 由径向滚针轴承和推力球轴承组成
  • 交付时不带内圈
  • 在轴不能硬化和研磨的应用中,(→产品表,必须另行订购)轴承应与内圈结合使用(图 3
  • 可以在一个方向上承受轴向载荷,因此只能将轴定位在一个方向上
  • 可以背靠背方式安装(图 4)在短轴上和由于热膨胀导致的长度变化相对较小的地方
    对于这些类型的配置,SKF 建议用杯形弹簧(Belleville 垫圈)预紧推力球轴承。 如果其中一个推力轴承无载荷,则预紧可协助防止钢球滑动。 预紧也能提高推力球轴承的性能并降低噪音水平。
NX 系列轴承
  • 由径向滚针轴承和满装推力球轴承组成(图 5
  • 适合中等径向载荷和更轻的单向轴向载荷的应用
  • 具有较低的横截面高度,这使得轴心定位就如同应用于多轴钻床的配置一样精密在一起
  • 可以安装有止动环,或者安装在轴承座孔孔中的肩部上用于轴向支撑
    外圈中的止动槽提供了既具成本效益又可节省轴向空间的解决方案(图 6,→ 产品表)。
  • 经常是油润滑的,因此没有润滑脂供应
  • 有一个冲压钢盖
    • 在满装推力球轴承的轴圈上延伸
    • 牢固地连接在径向滚针轴承上
    • 使这些轴承不可分离
    • 标准版本有润滑孔
    • 没有润滑孔,用于型号后缀 Z 的轴承(图 7
      这些轴承可以用润滑脂润滑。
带保持架的 NKX 系列轴承
  • 一个径向滚针轴承和带有钢球和保持架推力组件(与 511 系列相同)的一个推力球轴承(图 8
  • 允许相对高速运行
  • 通过外圈挡边沿一个方向轴向定位
  • 可以与球、保持架组件、轴圈分开安装
  • 应该使用油润滑,因为没有保持轴承中的润滑脂的端盖
  • 标准版本无钢化盖板
  • 带有型号后缀 Z 的轴承有钢化盖板(图 9
    • 没有润滑孔
    • 在推力球轴承的轴圈上延伸
    • 它牢固连接在嵌入滚针轴承外圈的轴承座圈上
    • 使这些轴承不可分离
密封解决方案

SKF 提供在轴承推力部件上方带有冲压钢防尘盖的特定滚针/推力球轴承(图 7图 9,型号后缀 Z)。 不带润滑孔的防尘盖,构成间隙式密封件,可防止轴承中的润滑脂流失。

当封盖式轴承必须在某些条件下运行时,如非常高的速度或高温,某些润滑脂可能会泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。

闭式轴承的润滑脂

型号后缀 Z 的组合滚针轴承的推力部件在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂(表 1)。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑(→ 进行计算)。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 (表 1)润滑脂。

再润滑功能

所有组合轴承的滚针轴承在外圈中都有一个带有一个润滑孔的环形润滑槽。

NX 系列中无型号后缀 Z 的滚针/满滚子推力球轴承,在轴承的推力部件上方有一个带润滑孔的防尘盖(图 6)。 这些轴承通常为油润滑,因此 SKF 提供的这类轴承不填充润滑脂。

保持架

SKF 滚针/推力球轴承配有表 2所示的保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo