设计

开口冲压外圈滚针轴承

SKF 开口冲压外圈滚针轴承(图 1)用系列型号 HK 表示。 它们可以是开口的(没有密封件)或在一侧或两侧密封(→密封解决方案)。

封口冲压外圈滚针轴承

SKF 封口冲压外圈滚针轴承(图 2)用系列型号 BK 表示。 它们可以是开口或密封的(→密封解决方案),适用于轴端的轴承配置。 封闭端的仿行设计可承载小的轴向引导力。

满滚子冲压外圈滚针轴承

SKF 满滚子冲压外圈滚针轴承(图 3)用系列型号 HN 表示。 该系列适用于中等转速、径向载荷非常重的应用,SKF 仅提供开口和不带密封件的此类轴承。

满滚子冲压外圈轴承的润滑脂

满滚子冲压外圈滚针轴承填充了特殊的润滑脂,以便在运输过程中保护滚子。 但是,SKF 建议在安装后补充润滑,因为该润滑脂不能供应充分长期的润滑。 根据所需稠度等级,SKF 建议 采用SKF LGEP 2 或 SKF LGMW 1 润滑脂用于补充润滑。 表 1 中列出了初始填充的润滑脂和补充润滑脂的技术规格。

带组件和其它轴承的轴承配置

冲压外圈滚针轴承通常直接在轴上运行。 然而,在轴不能硬化和研磨的应用中,轴承应与内圈结合使用(图 4图 5)。 宽内圈也可为 G 或 SD 型外置密封件的密封唇提供理想的配合面(→ 密封件)。 有关内圈的更详细信息,请参阅滚针轴承内圈
为了承受轴向和径向联合载荷,某些尺寸的冲压外圈滚针轴承可与带引导挡边的滚针推力轴承(AXW 系列)结合使用(图6)。 更多信息,请参考滚针推力轴承
SKF logo