载荷

Minimum load

更多
信息
所需最低载荷
Frm= 0,02 C

执行计算
Equivalent dynamic bearing load

更多
信息
→ 轴承当量动载荷
P = Fr
Equivalent static bearing load

更多
信息
轴承当量静载荷

P0 = Fr

SKF 建议应用静载荷安全系数
s0 ≥ 3,即 s0 = C0/P0 ≥ 3。

符号

C基本额定动载荷 [kN](→产品表
C0基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
Fr径向载荷[kN]
Frm 最小径向载荷[kN]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
s0
静安全系数
SKF logo