滚针和保持架组件

SKF 滚针 — 保持架组件是一种快装式的独立轴承。 对于需要较高刚性又要求较高承载能力的应用,它们是绝佳的选择。 如果轴和轴承座孔可作为滚道,则滚针和保持架组件只需要很小的径向空间。

基本轴承设计

SKF 基本设计滚针和保持架组件以系列型号 K 来表示,并提供单列(图 1,无型号后缀)和双列(图 2,型号后缀 ZW)设计。 它们具有以下特性:
  • 设计简单且坚固
  • 保持架兜孔能提供精确的滚子引导
  • 有良好的运行性能

其它滚针和保持架组件

根据要求,SKF 也提供其它尺寸或不同设计的滚针和保持架组件。
对于滚道凹进轴中的应用,可使用带剖分式保持架的滚针和保持架组件(图3)。
对于内燃机和压缩机的连杆,用于活塞销(肘节)(图 4)和曲柄销(曲轴颈)(图 5)的特殊滚针和保持架组件无论在高加速度、高温、载荷不利还是润滑不良的条件下,都具备良好的性能。
更多有关特殊尺寸和设计的滚针和保持架组件的信息,请联系 SKF 应用工程部门。

保持架

根据不同设计,SKF 滚针和保持架组件装有表 1 中所示的其中一种保持架。
双列滚针和保持架组件带有与单列保持架设计相同的双列保持架(图 2)。
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo