载荷

最小载荷

更多
信息
(→ 所需最小载荷
Frm = 0,02 C

进行计算

轴承支撑部件的重量及外力通常超过所需最小载荷。 若尚未能达到最小载荷,则必须对轴承施加额外的径向载荷。
轴承当量动载荷

更多
信息
(→ 轴承当量动载荷
P = Fr

进行计算
轴承当量静载荷

更多
信息
(→ 轴承当量静载荷
P0 = Fr


符号

C=基本额定动载荷 [kN](→ product table)
Fr=径向载荷[kN]
Frm=最小径向载荷[kN]
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0=轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo