可容空间

在许多情况下,轴承的主要尺寸由机械设备的设计预先确定。 例如,轴径确定轴承内径。
直径较小的轴,可与大部分的球轴承配合使用。最常用的是深沟球轴承;(图1)。 直径较大的轴,可以选用圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、球面滚子轴承和 CARB 圆环滚子轴承以及深沟球轴承(图2)。
径向空间有限时,应选择横截面高度较低的轴承。 其中可以包括滚针和保持架组件、冲压外圈滚针轴承和带或不带内圈的滚针轴承(图 3)。 也可以使用 8 或 9 直径系列中的其他轴承类型。
当轴向空间有限时,窄系列的圆柱滚子轴承和深沟球轴承可用于承受径向载荷或联合载荷(图4)。 也可以使用组合滚针轴承(图 5)。 对于纯轴向负荷,可以选用滚针 — 保持架推力组件(带套圈或不带套圈)以及推力球轴承和圆柱滚子推力轴承(图6)。
SKF logo