速度

滚动轴承的转速受到允许工作温度的限制。 低摩擦的轴承,其内部产生的热量相应也较低,因此最适用于高转速的工况。
载荷为纯径向时,使用深沟球轴承(图 1)和自调心球轴承(图 2)可达到最高转速。 角接触球轴承(图 3)通常在组合载荷下使用。 而带陶瓷滚动体(也称作混合陶瓷轴承)的超精密角接触球轴承或深沟球轴承,甚至可以达到更高的转速。
由于设计上的原因,推力轴承的转速能力不如径向轴承。
SKF logo