定位方法

圆柱孔轴承

采用过盈配合安装的轴承圈,通常将其一侧靠在轴肩(图 1)上或置于轴承座中。 在轴承圈的另一侧,内圈通常由 KM 锁定螺母和 MB 锁定垫圈固定到轴端(图 1)或端板(图 2)。 外圈通常由轴承座端盖(图 3)或螺纹圈(图 4)固定。
除了轴肩和孔肩外,在轴承圈之间或轴承圈与相邻部件(如齿轮)之间利用隔圈将其固定(图 5)。
利用止动环将滚动轴承轴向定位,可以节省空间、更快安装和拆卸、同时也简化了轴和轴承座孔的加工。 如要支撑普通或较重轴向载荷,应在轴承圈和开口环之间加装套环,避免开口环承受过大的弯矩(图 6)。 如果有需要减小止动环在止动槽中的轴向间隙,可以选择带合适公差的套环或加上垫片。
另一种轴承定位的方法是利用轴上过盈配合的台阶式轴套,这种方法在超精密轴承的应用中较为普遍。 详细信息请参阅超精密轴承

圆锥孔轴承

直接安装在圆锥形轴颈上的圆锥孔轴承,通常是使用锁紧螺母轴向固定在轴上(图 7)。
当轴承是配合紧定套装在阶梯轴上,需要在一侧的轴肩和内圈之间加上一个 L 形隔环(SKF 不提供)。 在另一侧使用锁紧螺母将轴承相对于轴套的位置固定(图 8)。 使用无整体挡肩的光轴时(图 9),轴与套筒之间的摩擦决定轴承的轴向承载能力(→ 自调心球轴承球面滚子轴承)。
如果轴承是配合退卸套使用,内圈的一侧必须受到某些部件的支撑,如隔环。但在使用退卸套的应用中,通常是利用迷宫式密封环同时作为隔环来支撑内圈。 退卸套由端板或锁定螺母轴向固定(图 10)。
SKF logo