浮动轴承系统

与预调整轴承系统相同,浮动轴承系统也是交叉定位。 但是,浮动轴承系统更适用于轴向稳定性要求较低的应用,或轴上有其他部件用作轴向定位的应用。 适用于这种系统的轴承有:
  • 深沟球轴承(图 1
  • 自调心球轴承
  • 球面滚子轴承
在此轴承系统中,最重要的是每个轴承都能作轴向位移,可以是在其中一个轴承圈与其配合面之间,最好是外圈与其配合面之间。 浮动式的轴承系统也可以用两个内圈以相反方向安装的 NJ 型圆柱滚子轴承(图 2)。 在这种情况下,轴向位移可以发生在轴承内。
SKF logo