补充润滑的方法

补充润滑的方法一般取决于应用条件以及补充润滑间隔 tf。 SKF 建议采用以下任一方法:
  • 如果补充润滑间隔短于六个月,最好是采用补给润滑脂的方法,这种方法较为简便,不会中断设备的运作。 与连续润滑的方式比较,更可以保持稳定的的温度和在更低的水平。
  • 当补充润滑间隔长于六个月时,一般建议采用更新润滑脂的方法。 更新润滑脂通常也是定期维护轴承的一部分工作。
  • 如果由于不同的原因,需要更频繁地进行补充润滑,例如污染的问题、或因不容易接近轴承的位置而不便采用其它补充润滑的方法等,则可以考虑采用连续润滑的方法。 SKF 不建议对高转速的应用进行连续润滑,因为润滑脂经过过度的搅动可能会导致工作温度上升,而且会破坏润滑脂稠化剂的结构。
如果在轴承配置中使用不同的轴承时,通常是根据较短的补充润滑间隔。 本节中提供了三种不同的补充润滑方法的指导和润滑脂量的说明。
SKF logo