轴承调整

单列角接触球轴承和单列圆锥滚子轴承只有经过与第二个轴承的互相调整后,才会达到一定的内部游隙。 这些轴承通常是以背对背或面对面的配对使用,通过调整内外圈之间的相对轴向位移,可以达到所需的游隙或预紧。 关于轴承预载荷的信息,请参见轴承预载荷
以下建议仅涉及角接触球轴承或圆锥滚子轴承配对的内部游隙调整。
轴承在安装后应留的游隙量取决于轴承尺寸、配置和工作条件(如载荷和温度)。 由于角接触球轴承和圆锥滚子轴承的径向游隙和轴向游隙之间有一定的关系,因此在涉及游隙的问题时,只需指定其中一个数值,在大部分的情况下是以轴向游隙为主要参数。 要获得该指定的数值,在轴承达到零游隙后,通过拧松或锁紧轴上的螺母或轴承座中带螺纹挡圈,或者是在内圈或外圈与挡肩之间加上一些经测定厚度的垫片或垫圈。 调整和测量游隙的实际方法更多取决于要安装轴承的数量。
测量一个轴承配置的轴向游隙的其中一种方法是在轴毂上装一块千分表(图1)。 在测量或调整圆锥滚子轴承的游隙时,应先来回转动轴或轴承座数周,以确保滚子的大端面与内圈的挡边有良好的接触。 如果没有良好的接触,测量结果将不准确。
SKF logo