SKF 的计算工具

SKF 是轴承工业中少数拥有最全面、功能最强大的建模与模拟软件系统的公司之一。 这些工具涵盖了从基于网站本部分和其他部分操作常规的易用工具,到在并行计算机上运行的最尖端的运算和模拟系统。
SKF 开发了一系列能满足广大用户需求的程序和软件;从相对较简单的设计检验工作,到一般复杂程度的研究,以至轴承和机械设计最先进的模拟试验。 这些程序也可在客户的计算机上使用。 此外,SKF 还特别注重在不同系统之间的整合和兼容性。

可在线获得的计算工具

本网站提供用于轴承选择和计算的易用工具(→SKF 轴承计算器)。 其它用途包括按型号或尺寸来检索轴承,也可以对简单的轴承配置进行评估。
SKF 的互动工程工具能够生成可在大多数商用 CAD 程序中使用的轴承和轴承座图纸。

SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert是 SKF 工程师使用的主流轴承应用程序,通过该程序,SKF工程师能够为客户提供最佳的轴承-轴-轴承座系统解决方案。 在虚拟环境中,SKF工程人员将包含轴、齿轮和轴承座的机械系统与精密轴承模型相结合,来深入分析系统的性能。 该程序还可使用 SKF 额定寿命法来分析轴承中的滚动疲劳。 SKF SimPro Expert是 SKF 经过多年研发得出的成果。

Orpheus 数据分析程序

Orpheus 是一个数字化的工具,用于研究和优化在轴承关键应用(如电机和变速箱)中的噪声和振动的动态特性。 此外,还可通过 Orpheus 解出各种有关轴承及其它邻接部件(包括齿轮、轴及轴承座)运动的非线形方程式。
对于应用中包括轴承的形状偏差(表面波度)和安装不对中的一些动态特性,Orpheus 可提供深入详细的阐述。 因此可以帮助 SKF 工程师确定最合适的轴承类型和尺寸,并可针对具体应用提供相应的安装与预紧条件。

Beast 轴承模拟系统

Beast 是一个模拟程序,可以帮助 SKF 工程师用来模拟轴承内复杂的动态特性。 它可以作为一个虚拟测试台,能对承受任何载荷的轴承内部的力和力矩等进行详细的研究。 与传统的实物试验比较,它能在较短时间里“试验”新的概念与设计,并能得到更多的数据。

其它计算机程序

除了上述程序之外,SKF 还研发了一些专用的计算机程序,能够帮助 SKF 的科学家开发出表面精度经过优化的轴承,确保轴承在恶劣条件下具有更长的工作寿命。 这些程序可以计算弹性流体动力润滑接触中的润滑膜厚度。 此外,通过这些程序可详细计算出因接触部位出现三维表面形貌的变形而导致有局部油膜厚度的情况,解释了轴承疲劳寿命缩短的原因。
SKF 工程师还可使用商用软件包执行各种运算,例如有限元分析或通用的系统动力分析。 这些工具与 SKF 专有的系统相结合,可以更快、更有效地连接客户的数据和模型。
SKF logo