所需基本额定静载荷

根据静载荷承载能力确定轴承的尺寸时,需要一个给定的安全系数 s0(其表示基本额定静载荷 C0 与当量静载荷 P0 之间的比),以计算所需的基本额定静载荷。
必需的基本额定静载荷C0可以用以下公式求得

C0 = s0 P0

其中
C0=基本额定静载荷[kN]
P0=当量轴承静载荷[kN]
s0=静载荷安全系数
基于经验的静载荷安全系数 s0 的指导值在表 1 中列出。温度升高时,静载荷承载能力降低。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo