轴承当量动载荷

如果利用上述信息所得出的计算负荷F,能满 足基本额定动负荷C的条件,即负荷的大小和 方向是固定的,且径向作用于径向轴承上; 或轴向和同心作用于推力轴承上时,则P = F, 计算负荷可以直接代入寿命公式。
在所有其它情况下,必须先计算出当量动载荷。 当量动负荷是指一个假设的负荷, 其大小和方向是固定的,且径向作用于径向 轴承上;或轴向和同心作用于推力轴承上。 这个假设的负荷与实际作用的负荷,对轴承 寿命有相同的影响(如图1)。
径向轴承一般需要承受同时作用的径向和轴向载荷。 如果联合负荷的大小和方向是固定的,当量动负荷P
可从以下的通用公式得出:


选择计算

式中

P=轴承当量动载荷[kN]
Fr=实际径向轴承载荷 [kN]
Fa=实际轴向轴承载荷[kN]
X=轴承的径向载荷系数
Y=轴承的轴向载荷系数
单列径向轴承只有在轴向负荷与径向负荷的比Fa/Fr,大于某一特定的限制系数e,轴向负荷才会影响到当量动负荷P。但对于双列轴承,即使很小的轴向负荷,一般也会造成很大的影响。
以上的通用公式也适用于能同时承受轴 向与径向负荷的球面滚子推力轴承。 对于只 能承受纯轴向负荷的推力轴承,如推力球轴 承和圆柱滚子推力轴承,只要负荷是在轴承 的中心,可用以下简化的公式:

P = Fa

在每一相关产品的介绍部分和产品表中,都有提供计算当量动负荷所需的信息和参数。

变动的轴承载荷

在许多情况下,载荷的大小是会变动的。 对于变化的工作条件,应采用相应的寿命公式,参见不同工作环境中的寿命计算章节。

工作制内的平均载荷

在每一个工作制中,工作条件可与其公称值有小许偏差。 假设某工作制的工作条件,如转速和载荷的方向是较为固定的,而载荷的大小只在最小值最小值F和最大值F之间变化(如图表1), 可用以下公式计算其平均负荷:

Fm = (F最小 + 2F最大)/3

转动的载荷

如果像图表2所示,作用在轴承上的负荷包括一个固定大小和方向的载荷F1(如转子的重量)和一个固定的转动载荷F2(比如不平衡引起的载荷),平均负荷可用以下公式计算:

Fm = fm (F1 + F2)

系数fm的数值可从图表3中得出。
SKF logo