当量静载荷

静载荷必须根据其相应的径向和轴向负荷,计算出当量静负荷。 当量静载荷是指作用在轴承上(径向作用于径向轴承上,或轴向作用于推力轴承上),会造成与实际载荷有相同作用的最大滚动体负荷。 当量静载荷P0可从以下的通用公式得出:

P0 = X0Fr + Y0Fa

式中
P0当量轴承静载荷【kN】F实际径向轴承载荷(参见下文)【kN】F=X=Y0
=r=
a实际轴向轴承载荷(参见下文)【kN】0
轴承径向载荷系数=轴承轴向载荷系数

注:

在计算P0时,应取用可能会发生的最大载荷,把其相应的径向和轴向负荷(见图1)代入以上的公式。 如果静负荷以不同方向作用在轴承上,其相应径向和轴向负荷的大小会改变。 在这些情况下,应使用会产生最大当量静载荷P0的相应径向和轴向负荷。
在每一相关产品介绍的部分和产品表中, 都有提供计算当量静负荷所需的信息和参数。
SKF logo