工作温度的影响

轴承在工作时因材料内部结构的变化而导致尺寸改变。 这些改变受温度、时间和压力的影响。 为了避免在运行中由于结构变化而产生不允许的尺寸变化,轴承材料应进行特殊的热处理(稳定性)工艺(参见)。
根据不同的轴承类型,使用经过淬透及感应加热淬火处理的钢材而制成的标准轴承可达到建议的最高工作温度:120°C至200°C。 这些最高工作温度与热处理工艺有直接关系。 更多内容请参见有关产品章节中的介绍正文。
如果正常的工作温度比推荐的最高温度高很多,最好使用具有更高稳定等级的轴承。
如果轴承在持续高温下运转,则需要调整轴承的动态承载能力。 更多信息请咨询SKF应用工程服务部。
轴承在高温工作时要获得令人满意的效果,也取决于所选的润滑剂能否保持其润滑特性,以及密封件、保持架等所采用的材料是否合适,请参见润滑与滚动轴承的材料章节。
通常在高温下运行的轴承需要高于S1的稳定等级,详情请联系SKF应用工程服务部。
SKF logo