SKF寿命调整系数aSKF

如上所述,这个系数表示疲劳载荷极限比(Pu/P)、 润滑条件(粘度比κ) 和轴承内的污染等级(ηc)之间的关系。 这个系数值aSKF可从四个图解中获取,视轴承类型而定,作为 SKF标准系列和SKF探索者系列轴承的一个函数ηc(Pu/P)和粘度比κ的不同数值:
这些图解用于相关轴承类型安全系数和典型值,该系数通常与其它机械部件的疲劳载荷极限有关。 由于SKF额定寿命方程式本身固有的简化特征,即使工作条件已经得到精确的辨认,如果采用一个大于50的aSKF值也没有意义。

寿命修正系数的计算

轴承寿命计算器便于计算系数aSKF。 此外,必须考虑到 SKF 也已经研发了尖端的计算机程序,将SKF寿命方程式直接与滚动接触压力等级结合,这样允许将其它影响轴承寿命的因素都考虑在内,比如不对中、轴偏斜和轴承座变形等,见章节“SKF计算工具”
SKF logo