SKF计算工具

在轴承工业里,SKF具有最完善最强大的一系列模型设计和模拟的配套系统。 其系列涵盖了以SKF通用型录操作常规为基础的易用工具,直至在并行计算机上运行的最尖端的运算和模拟系统。
公司的理念是开发一系列的程序来满足顾客的各种需求;从颇为简单的设计校核,到比较复杂的调研,到适用于轴承和机械设计的最先进的模拟系统。 只要有可能,这些程序都可供顾客或者SKF工程师在手提电脑、个人电脑或工作站上实地运行。 而且,工具的设计还特别注意不同系统之间能够整合以及兼容互用。

SKF轴承计算器

SKF轴承计算器是一个供轴承选择和计算的易用工具。 可通过型号、尺寸、设计和性能来查找轴承。 还可以使用其他计算软件。

SKF轴承Beacon

SKF轴承Beacon是个新的主流轴承应用程序,SKF的工程师用它来为顾客挑选最好的轴承配置方案。 这个程序用来接替BEACON,其技术允许在灵活系统的三维图像环境中的模型,结合顾客组件。 SKF轴承程序BEACON将设计通用类机械系统模型的能力(同样用轴、齿轮、轴承座等),同一个精确的轴承模型相结合,在虚拟的环境下对系统的性能表现进行深入分析。 它也能特别应用SKF额定寿命来鉴定轴承的转动疲劳。 SKF轴承程序Beacon是SKF经过几年专门研究和开发的成果。

程序Orpheus

Orpheus数字工具可用来研究和优化对轴承应用(例如电动机、变速箱)至关重要的噪音和振动的动态学特性。 它也可以用来解一组轴承同其周围部件(包括轴、齿轮、轴承座)的完全非线性运动方程式。
它能就一项应用(包括轴承)的动态表现状况提供意见,让人对此有深刻了解,并能说明变形(波动)和安装错误(对中偏移)的原因。 这样SKF工程师便能通过一个给定的应用场合,确定最适合的轴承类型和尺寸以及相应的安装和预加载条件。

程序BEAST

BEAST是一个模拟程序,可以让SKF工程师模拟轴承内部详细的动力状态。 可将它视为一个虚拟的测试装置,能够详细地研究几乎是在任何载荷情况下轴承内部的各种力和力矩等状况。 比起传统的实物测试,这能使新概念和设计的“测试”所花的时间更短,获得的信息更多。

其他程序

除了上述的各项程序以外,SKF还研发了专门的电脑程序,使得SKF科学家能为顾客提供具有优化支撑面光洁度的轴承,在恶劣的工作条件下也可以延长轴承的使用寿命。 这些程序能用来计算弹性水力润滑接触中的润滑膜厚度。 除此之外,也详细算出这种接触内部由支承面三维表面结构的变形而形成的局部润滑膜厚度,以及因此导致的轴承疲劳寿命的缩减量。
为了尽其所能来完成所需的任务,SKF的工程师也使用商业软件,来分析比如说有限元件或通用系统的动力状态。 这些工具都与SKF的专有系统融为一体,这样与顾客的数据和模型之间的联接就更快更切实。
SKF logo