可容空间

在许多情况下,轴承的主要尺寸之一 — 内径 — 由机械的设计和轴径确定。
直径较小的轴,可与大部分的球轴承配合使用。最常用的是深沟球轴承;(图1)。 直径较大的轴,可以选用 圆柱滚子、圆锥滚子、球面滚子和CARB轴承 以及深沟球轴承(图2)。
当径向空间有限时,应选择横截面较小的轴承,特别是横截面高度较低,例如直径系列8或9的轴承。(参见尺寸位于“轴承数据——通用”一节中)。 或可选用滚针 — 保持架组件、冲压外圈滚针轴承和带内圈或无内圈的滚针轴承(图3),以及某些系列的深沟和角接触球轴承、 圆柱、圆锥、球面和圆环滚子轴承,都非常适用。
当轴向空间有限时,部分系列的圆柱滚子轴承和深沟球轴承,可分别用于承受径向负荷或联合负荷(图4),另外,多种组合滚针轴承也同样适用(图5)。 对于纯 轴向负荷,可以选用滚针 — 保持架推力组件 (带套圈或不带套圈) 以及推力球轴承和圆柱 滚子推力轴承(图6)。
SKF logo