轴向位移

旋转机械的轴或其它部件,通常由一个固定端轴承和一个浮动端轴承所支承。请参考轴承配置一节。
固定端轴承是指把机械部件作两个方向轴向定位的轴承。 最合适的轴承是能承受联 合负荷的轴承,或与另一个轴承共同使用时 能提供轴向引导的轴承。请参考矩阵图
浮动端轴承是指可以允许轴作轴向移动的轴承。例如在轴发生热膨胀时,轴承不会因此 而承受过大的额外负荷。 最合适的轴承是滚针 轴承、NU和N型圆柱滚子轴承(图1)。 NJ型圆柱滚子轴承和部分满装圆柱滚子轴承也可以用作浮动端轴承。
所需轴向位移量相对较大,以及可能有 角度误差的应用中,CARB轴承是理想的浮动 端轴承(图2)。
以上提及的轴承都可以允许轴与轴承座 之间的轴向位移发生在轴承内。 相应的产品 表有给出允许的轴向位移量。
如果使用非分离型轴承,例如深沟球轴承或球面滚子轴承(图3)作为浮动端轴承,其中一个轴承套圈必须为间隙配合。参见轴承的径向定位
SKF logo