载荷

载荷的大小

载荷的大小通常是轴承尺寸主要的决定因素之一。 滚子轴承一般比相近尺寸的球轴承有更高的承载能力。 球轴承则大多用于中等或较小的载荷。 在重载荷和大轴径的工况下,滚子轴承一般更为合适。

负荷方向

径向载荷

NU和N型的圆柱滚子轴承、滚针轴承和圆环滚子轴承只能承受纯径向负荷(图2)。 所有其它的径向轴承除了径向负荷外,还能承受一定的轴向负荷;参见联合负荷。

轴向载荷

推力球轴承和四点接触球轴承(图3)适用于承受较小或中等的纯轴向负荷。 单向推力球轴承可承受作用在一个方向的轴向负荷;双向推力球轴承可以承受双向的轴向负荷。
角接触推力球轴承可以在高转速下承受 中等的轴向负荷,单向轴承还能承受同时作 用的径向负荷,但双向轴承通常仅用于承受 纯轴向负荷(图4
对于作用在一个方向的中等和重轴向负 荷,可选用滚针推力轴承、圆柱滚子、圆锥滚 子和球面滚子推力轴承(图5)。 球面滚子推力轴承还能承受同时作用的径向负荷。 对于交替作用的重轴向负荷,可以安装两个相邻的圆柱滚子推力轴承或球面滚子推力轴承。

联合载荷

联合负荷包括同时作用的径向和轴向载荷。 轴承的轴向负荷承载能力取决于其接触角a,接触角越大,轴向负载能力越高。 轴向负载能力可以通过计算系数Y来表示,Y值随接触角a增大而减小。 某轴承类型或单个轴承的Y值,可以在其相应的产品介绍部分或产品表中找到。 深沟球轴承的轴向承载能力取决于轴承的内部设计和内部游隙,请参见单列深沟球轴承。
对于联合负荷,虽然深沟球轴承和球面滚子轴承也适用,但普遍使用的是单列和双列角接触球轴承和单列圆锥滚子轴承(图6)。 在轴向分力相对较小的情况下,自调心球轴承、NJ 和 NUP 型圆柱滚子轴承以及配合HJ 角圈的 NJ 和 NU 型圆柱滚子轴承也可用于承受联合负荷(图7)。
单列角接触球轴承、圆锥滚子轴承、NJ 和 NU + HJ 型圆柱滚子轴承以及球面滚子推力轴承只能承受作用在一个方向的轴向负荷。 对于交替方向的轴向负荷,这些轴承必须与另一个轴承联合使用。 因此,单列角接触球轴承可作为任意配对轴承,而单列圆锥滚子轴承可提供包含2个单列轴承的配对轴承组,请参见单列角接触球轴承和配对单列圆锥滚子轴承。
当联合负荷的轴向分量很大时,可以与径向载荷分开,由另一个轴承独立承受。 除推力轴承外,一些径向轴承,如深沟球轴承或四点接触球轴承(图8)也适合这种独立支承。 为确保轴承在这种情况下只承受轴向负荷,轴承外圈的安装必须带有径向游隙(图9)。

力矩载荷

负荷不是作用在轴承的中心时,会产生倾覆力矩。 双列轴承,例如深沟球轴承或角接触球轴承,可承受倾覆力矩;但采用面对面配置、或者最好仍是背对背配置的配对单列角接触球轴承或圆锥滚子轴承更为合适(图10)。
SKF logo