极限转速

速度限制取决于某些特定的条件。这些标准包括轴承保持架的结构稳定性和强度、保持架引导面的润滑条件、滚动体承受的离心力及回转力,以及其它限制速度的因素。
实验室测试和实际应用经验表明,基于技术的原因,或者把轴承工作温度保持在可接受程度所需的成本太高,轴承所能达到的最高转速是有一定的限制。
产品表格里显示的极限转速是基于高速应用的要求;在这个型录中的轴承和保持架设计已考虑到这个因素。
若需要轴承在高于表中所列的速度下运行,必须改进一些对转速造成限制的因素,如运转精度,保持架的材料和结构、润滑条件和散热方式等。 因此最好与SKF应用工程服务部联系。
另外还有其他因素需要考虑,例如保持架引导面的润滑以及润滑剂的剪切强度,这些都由基油和增稠剂所决定,参见油脂润滑。
对于某些轴承,它们的限速值不是由滚动体/轴承滚道接触面所产生的热度决定,产品表只提供它们的限速值。 这些轴承包括满滚子轴承和带有接触式密封件的轴承。
必须记住,如果想要在高速运转时达到满意状态,轴承必须承受一个给定的最小载荷。 具体细节可在相关产品章节中“最小载荷”一节找到。
SKF logo