载荷

最小载荷

更多
信息
→ 所需最低载荷
Pm = 0,01 C0

油润滑轴承:

n/nr ≤ 0.3 → Pm = 0,003 C0

Obtain the axial drive-up distance

进行计算
轴向承载能力SKF 球面滚子轴承可以承受很重的轴向载荷,甚至承受纯轴向载荷。
配紧定套的轴承正确安装在没有轴肩的光轴上:

Fap = 0.003 B d


等效动载荷

更多
信息
→ 轴承当量动载荷,P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

进行计算
等效静载荷

更多
信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr + Y0 Fa

符号

B轴承宽度[mm]
C0
基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
d
轴承内径 [mm]
e计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fap最大允许轴向载荷 [kN]
Fr径向载荷[kN]
P等效动载荷[kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
Pm
最小轴承当量静载荷,kN
n
转速 [r/min]
nr
参考转速 [r/min](→ 产品表
Y0, Y1, Y2
计算系数(→ 产品表
SKF logo