润滑

通常,可使用包含极压添加剂的润滑油或润滑脂对 SKF 球面滚子推力轴承进行润滑。
当使用润滑脂润滑时,滚子端面与挡边接触面必须有充足的润滑脂。 确保使用具有高出油量的润滑脂,如 SKF LGWM 1、LGWM 2 或 LGEP 2 (→选择合适的 SKF 润滑脂)。

润滑油应用中的抽送效果

球面滚子推力轴承独特的内部设计会进行抽送作用,形成润滑油从滚子的小端面向大端面的流动,这样的抽送作用对油润滑有利。 抽送动作会在垂直(图 1)或水平(图 2)轴应用中发生,应在选择润滑剂类型和密封配置时加以考虑。
对于在高速应用中使用的带机削保持架的轴承,SKF 推荐使用注油润滑方法(图 3)。
欲了解更多有关球面滚子推力轴承润滑的信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo