TDO配置的轴承

TDO配置的轴承有一个双列外圈和两个带滚子与保持架组件的内圈(图1)。 通常这些轴承的两个内圈之间有一个隔圈。 因此它们是快装组件,因为在出厂前已经对轴向游隙或预载荷作了调整。 在这些轴承中,内圈是背对背配置,因此载荷线向轴承轴线分叉。 由于这一点,轴承能够用于较为刚性的配置,容许相当大的倾斜力矩。
这些配置可以是定位或非定位的。 对于非定位配置,轴向位移必须发生在外圈和轴承座孔之间。 外圈上有盲孔或定位槽的轴承特别适合在轴承座间隙配合安装,因为可以用圆柱销嵌入孔或槽,防止外圈在轴承座上转动。 为了使这些轴承能够在轴承座内轴向移动,建议销子的直径比孔小。
TDO配置SKF双列圆锥滚子轴承通常有下列几种设计。 各种设计的不同基本上在于保持架设计、是否为补充润滑作了设计、或内圈之间是否有隔圈。

TDO设计

带隔圈和窗式冲压钢保持架的轴承(图2)。

TDO.1设计

带有隔圈、穿孔滚子和销式钢保持架的轴承(图3)。

TDO/NA设计

轴承没有隔圈,配对内圈相互挡靠,并带有冲压钢窗型保持架(图4)。

TDO/Z设计

带隔圈和冲压钢窗型保持架的轴承,两侧有钢板防尘盖(图5)。

TDOS.1设计

带有大接触角以及中隔圈、穿孔滚子和支柱式钢保持架的轴承。 用于轴向载荷重于径向载荷的应用((图6)。

TDOSN.TN9 设计

带大接触角、配对内圈以及聚酰胺66(PA66)注塑成型保持架的轴承。用于轴向负荷大于径向负荷的应用场合(图7)。
SKF logo