安装说明

安装双列圆锥滚子轴承时,各轴承部件必须按照正确的顺序安装。 每个部件以一个字母识别(图1)。 同一轴承的所有部件均标有相同编号,这样如果几个轴承要同时安装,也没有部件混淆的危险。
在轧钢机的大部分应用中,外圈上的载荷是静止的,因此外圈滚道只有大约四分之一承受载荷。 所以,外圈的端面分为四个区(图2),以I至IV标记。 载荷区I的标记还同一条通过外圈外表面的线相连。
轴承第一次安装时,通常将I区放在承受载荷的方向上。 轧辊轴承座重新安装时,外圈应旋转90度,使下一个区承受载荷。 如果需要,详细安装说明还可同轴承一起提供。
安装较小的TDI配置的轴承时,应注意隔圈(通常相对薄壁)不发生变形(挤压),例如在拧紧轴承端盖螺丝时。 这会引起轴承的轴向游隙过小或预载荷过高。 因此,在将这些轴承装入轴承座时,要采取一定的措施,比如可以在轴承端盖处采用适合轴承宽度的接口。
如果没有相当熟练的技术人员安装轴承,最好同SKF联系,特别是在安装大型轴承时。 SKF服务人员能够在现场快速可靠地完成安装。
SKF logo