安装

取决于其设计,双列圆锥滚子轴承的组件也可以单独安装。 轴承的每个环必须按照正确顺序和位置安装。 在同时安装多个轴承时,它们不得与另一个轴承的单个圈混合。 因此,采取了一些预防措施来简化安装:
  • 一个轴承的部件用字母标记,表示其正确的顺序和位置(图 1)。
  • 一个轴承的所有部件都标有相同的序列号。
在安装较小的 TDI 型轴承时必须特别小心,以免相对薄壁的隔圈变形或被压坏。 例如,这可能发生于紧固端盖螺丝时,且对轴向游隙或预载荷有负面影响。 因此,SKF 建议采用带宽度适用于轴承和轴承座的引导套栓的端盖。
如果不具备安装双列圆锥滚子轴承(特别是在大型轴承方面)所需的知识和经验,SKF 建议请求 SKF服务人员的协助。 根据请求,SKF 可提供安装服务的详细信息。

载荷区

在大多数的轧钢机应用中,径向载荷的方向是恒定的。 根据轴向和径向的载荷比,通常外圈滚道只有大约四分之一承受载荷。 因此: 

  • 外圈分为四个区域,由外圈侧面上的标记 I 至 IV 标识(图 2),根据要求。
  • 区域 I 的标记也通过穿过轴承外表面的线连接(图 2)。
  • 对于初始安装,区域 I(跨越外表面的线)应位于载荷方向。
  • 取决于操作条件,经过一段时间的使用后,外圈应转 90°,使新的(下一个)区域成为载荷区。
SKF logo