最小载荷

为了达到满意的运行性能,和所有球轴承和滚子轴承一样,四列圆锥滚子轴承必须始终承受一定的最小载荷。 否则,滚子与保持架的惯性力以及润滑剂的摩擦,可能对轴承内部的滚动状况起到有害作用,并可能造成滚子与滚道之间出现破坏性的滑动。
应施加的必要最小载荷可按以下公式获得



选择计算

式中

Frm=
最小径向载荷[kN]
C=
基本额定动载荷[kN](参见产品数据)
轴承支撑组件的重量,加上外力,通常已超过必要的最小载荷。 如果不是这样,四列圆锥滚子轴承必须被施加额外的径向载荷。