安装

取决于其设计,四列圆锥滚子轴承的组件也可以单独安装。 各个部件必须按照正确顺序和位置安装。 当同时安装几个轴承时,它们也不能与另一个轴承的那些部件混合。 因此,采取了一些预防措施来简化安装:
  • 一个轴承的部件用字母标记,表示其正确的顺序(图 1)。
  • 一个轴承的所有部件都标有相同的序列号。
SKF 为每个轴承提供详细的安装说明。 SKF 宣传册SKF Explorer 四列圆锥滚子轴承的安装和维护说明也提供安装和维护说明,特别是关于轴颈。
如果不具备安装四列圆锥滚子轴承(特别是在大型轴承方面)所需的知识和经验,SKF 建议请求 SKF 服务人员的协助。 根据请求,SKF 可提供安装服务的详细信息。

载荷区

在大多数应用中,径向载荷的方向是恒定的。 取决于轴向和径向载荷之间的比例,通常外圈滚道的大约四分之一处于负载状态。 因此: 

  • 外圈分为四个区域,由外圈侧面上的标记 I 至 IV 标识。
  • 区域 I 的标记也通过穿过轴承外表面的线连接(图 2)。
  • 对于初始安装,区域 I(跨越外表面的线)应位于载荷方向。
  • 取决于操作条件,经过一段时间的使用后,外圈应转 90°,使新的(下一个)区域成为承载区。
SKF logo