载荷

Minimum load

更多信息
所需最低载荷
Frm= 0,02 C

SKF Explorer 轴承除外:
Frm = 0,017 C

执行计算
Equivalent dynamic bearing load

更多信息
轴承当量动载荷
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,4 Fr + Y Fa1)

进行计算
Equivalent static bearing load

更多信息
轴承当量静载荷
P0 = Fr

P0 < Fr → P0 = Fr

1)在确定轴向载荷 Fa 时,请参阅计算单个安装或串联配对安装的轴承的轴向载荷

符号

C
基本额定动载荷 [kN](→产品表
e
计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm
最小径向载荷[kN]
P等效动载荷[kN]
P0
等效静载荷[kN]
Y
计算系数(→产品表
SKF logo