双向圆锥滚子推力轴承

双向型圆锥滚子推力轴承主要和多列圆柱滚子轴承一起用于轧钢机应用中(图1)。 这种带平面轴垫圈的轴承(图2)更受欢迎,因为这种轴承能够承受轴相对于轴承座孔的轻微离心,以及径向轴承使用的径向内部游隙的轻微变化。 在两个座圈之间配置有一个间隔垫圈。 间隔垫圈的尺寸使轴承座的盖用螺钉可完全拧紧,而且轴承不需要特殊弹簧进行调整。
轴和轴承座圈上的带锥形滚道的双向圆锥滚子推力轴承(图3)一般比带平面轴垫圈的轴承有较高的轴向载荷承受能力,而且能够在一定程度上对轴进行径向定位。 如果考虑到所需使用寿命,这种轴承的载荷承受能力不足时,可使用接触角度大的TDIS设计的双列圆锥滚子轴承代替,请参见双列圆锥滚子轴承。
由于双向圆锥滚子推力轴承通常在轧辊轴颈和轴承座上以松配合安装,大部分轴承的轴圈有一个或两个定位槽。 这样就可使用嵌入定位槽的键或类似方法,防止轴圈在底座上转动。
SKF logo