最小载荷

为了保证满意的运行,像所有球轴承和滚子轴承一样,圆锥滚子推力轴承必须始终承受一定的最小载荷,特别是当轴承高速运行或在所承受载荷的方向上处于高加速度或快速变化的状态下。 滚子和保持架的惯性力以及润滑剂的摩擦可对轴承配置中的滚动状况产生不利影响,而且可能在滚子和滚道之间引起破坏性滑动。
可使用以下公式来估算要施加在单向圆锥滚子推力轴承上的最小轴向载荷:



选择计算

式中

Fam=最小轴向载荷 [kN]
A=最小载荷系数(见产品表)
n=转速[r/min]
在低温启动时或润滑剂粘度较高时,可能需要更大的最小载荷。 轴承支撑部件的重量以及外力一般可以超过最小载荷。 否则,必须给单向圆锥滚子推力轴承施加额外的轴向载荷。
不需要检查压下轴承的最小轴向载荷,因为这种轴承通过O型圈施加预载荷,或在可逆轧机中以弹簧施加预载荷。 使用O型圈施加预载荷时,预紧力应压缩大约20%的O型圈直径。
轴承由弹簧施加预载荷时,最小载荷取决于相关部件的重量。 根据要求,SKF应用工程服务部门可提供相应的数值。
SKF logo