NitroMax使轴承使用寿命延长

NitroMax钢制成的超精密轴承

为延长轴承使用寿命,并降低停机时间的相关费用,SKF研发了一种性能卓越的高氮钢。

NitroMax是新一代不锈钢,具有超高抗腐蚀性,增强疲劳强度和高度冲击韧性。 这种高氮的超洁净钢材能在良好的(全膜)润滑条件下,延长轴承在应用时的使用寿命。 而更重要的是,它能在关键的(薄膜)润滑条件下,大幅延长轴承使用寿命。

NitroMax钢制成的SKF超精密角接触球轴承分类,以陶瓷滚动体(轴承级氮化硅)为标准。

陶瓷滚动体的特点和优势包括:

• 低密度

• 低摩擦

• 高硬度和高弹性模量

• 低热膨胀系数。

 

NitroMax钢圈和陶瓷滚动体的结合大大提高了轴承性能,使其运转时间长于传统的混合陶瓷轴承数倍。

NitroMax钢制成的标准轴承两侧带有一体式密封件,且已涂上优质油脂。 非接触密封件基本上可以消除污染物进入轴承导致轴承过早失效的问题。

同时由于这些密封件为非接触式,在有效保持润滑脂的同时,不会影响轴承的速度性能。

在正常工作条件下,NitroMax钢制成的密封超精密混合陶瓷轴承无需再润滑。

我们也提供不带密封件的轴承。

NitroMax钢还具有很低的热膨胀系数。 这使NitroMax钢轴承即使在高速运行中,能更好地维持预载荷,因此轴承产生的热量更少,油脂使用寿命更长。

NitroMax钢轴承的增强性能意味着轴承维护间隔增长,设备运行时间增加。 最终结果: NitroMax钢轴承大幅降低拥有成本。


想要进一步了解其他有关 NitroMax钢的信息,参见用于轴承圈和滚动体的材料

SKF logo